DOCA0140EN-03

Auxiliaires de commande

Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjoncteur

Les contacts de contrôle et de signalisation installés hors du boîtier sont destinés à des applications spécifiques. Consultez le document LVPED217032EN, ComPact NSX & NSXm Catalogue.

Contacts CAM

Contacts Avancé à la Manœuvre

Installer dans la commande rotative :

  • Les contacts à fermeture avancée (CAF1, CAF2) s'actionnent avant la fermeture des pôles quand une commande manuelle est donnée au disjoncteur.

  • Le contact inverseur à ouverture avancée (CAO1) s'actionne avant l'ouverture des pôles quand une commande manuelle est donnée au disjoncteur.

Contacts châssis

Contacts châssis embrochés (CE)/débrochés (CD)

Installation sur le châssis pour indiquer la position du disjoncteur dans le châssis :

A Contact châssis de position embroché (CE)

B Contact châssis de position débroché (CD)

Fonctionnement des contacts embroché/débroché

CE Contact de position embroché

CD Contact de position débroché

Déclencheurs voltmétriques

Utilisez des déclencheurs voltmétriques pour déclencher les disjoncteurs délibérément à l'aide d'un signal électrique. Ces dispositifs auxiliaires sont installés dans le boîtier sous la face avant.

Les caractéristiques de ces auxiliaires sont conformes aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2.

MN

Déclencheur voltmétrique sur baisse de tension MN

Ce déclencheur :

  • Déclenche le disjoncteur quand la tension est inférieure à 0,35 fois la tension nominale (Un). Si la tension est comprise entre 0,35 fois et 0,7 fois la tension nominale Un, le déclenchement est possible mais pas garanti. Au-dessus de 0,7 fois la tension nominale Un, le déclenchement est impossible.

  • referme le disjoncteur une fois que la tension a atteint 0,85 fois la tension nominale.

Utiliser ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité.

Retardateur

Unité de temporisation pour le déclencheur voltmétrique MN sur tension insuffisante

L'unité de temporisation élimine le déclenchement intempestif d'un déclencheur sur tension insuffisante lors de chutes de tension transitoires durant moins de 200 ms.

Il existe des unités de temporisation réglables et fixes.

MX

Déclencheur shunt MX

Ce déclencheur fait s'ouvrir le disjoncteur lorsque la tension dépasse 0,7 fois la tension nominale Un.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4291701, Déclencheurs voltmétriques MN ou MX

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.