Ouverture, fermeture et réarmement du disjoncteur
Ouverture et fermeture en mode local
-
Pour fermer le disjoncteur, déplacez le maneton de la position O (OFF) à la position I (ON).
-
Pour ouvrir le disjoncteur, déplacez le maneton de la position I (ON) à la position O (OFF).
Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique
Le disjoncteur s'est déclenché sur un défaut
électrique, le maneton est passé de la position I (ON) à la position Trip
.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié
et éventuellement réparé l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le déclenchement du disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut détecté sur l'équipement électrique en aval.
Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :
|
Étape |
Action |
Position |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
– |
Isolez l'alimentation (voir la section Maintenance et entretien sur site) avant d'inspecter l'équipement électrique en aval. |
|
|
2 |
– |
Recherchez la cause du défaut détecté. |
|
|
3 |
– |
Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires. |
|
|
4 |
– |
Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit. |
|
|
5 |
Réarmez le disjoncteur en positionnant le maneton sur O (OFF). |
O (OFF) |
|
|
6 |
Fermez le disjoncteur en positionnant le maneton sur I (ON). |
I (ON) |
|


AVERTISSEMENT