DOCA0140EN-03

Protection contre les défauts à la terre

Introduction

La protection contre les défauts à la terre est assurée de la manière suivante :

  • Protection différentielle (fuite à la terre), pour les courants de défaut de faible intensité (la limitation du courant de défaut est liée au schéma de liaison à la terre TT ou TN-S. La protection différentielle est fournie par :

    • la protection différentielle intégrée aux déclencheurs MicroLogic 4 et 7,

    • le module de protection différentielle VigiPacT Add-on ajouté au disjoncteur.

  • Protection contre les défauts à la terre intégrée aux déclencheurs MicroLogic 6 pour les courants de défaut de forte intensité (cette protection ne peut être utilisée qu'avec le schéma de liaison à la terre TN-S)

Protection différentielle intégrée

La protection différentielle est intégrée aux déclencheurs MicroLogic 4 et 7.

La valeur maximum de IΔn dépend de la taille du châssis du disjoncteur :

Taille du châssis du disjoncteur

100 - 250

400 - 630

Valeur IΔn maximale

5 A

10 A

La gamme fournit deux types de dispositifs :

  • Les dispositifs de déclenchement se déclenchent sur un défaut de fuite à la terre.

  • Les dispositifs d'alarme mesurent et signalent un défaut de fuite à la terre sans se déclencher :

    • en face avant

    • via le contact de sortie SDx

Les figures suivantes présentent les deux types de déclencheurs MicroLogic 4 :

Dispositif de déclenchement MicroLogic 4

Dispositif d'alarme MicroLogic 4

Pour plus d'informations sur MicroLogic7, consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Protection différentielle avec le VigiPacT Add-on

Le VigiPacT Add-on est extérieur au déclencheur. Il est conçu pour assurer la protection différentielle dans les situations suivantes :

  • Tensions système jusqu'à 550 VCA

  • Capacité de coupure supérieure à 150 kA

Le VigiPacT Add-on peut être installé sur des disjoncteurs ComPact NSX avec des déclencheurs thermiques, magnéto-thermiques ou MicroLogic 2, 5 et 6.

Illustration de VigiPacT Add-on installé sur un ComPact NSXdisjoncteur

Protection contre les défauts à la terre

La protection contre les défauts à la terre est intégrée aux déclencheurs MicroLogic 6. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Réglage de la protection différentielle

Les normes d'installation imposent ou recommandent certaines valeurs de sensibilité et de temps de déclenchement pour la protection différentielle :

Type de protection

IΔn

Δt

Normes d'installation

Protection contre le contact direct

≤ 30 mA

≤ 40 ms(1)

Imposée

Protection incendie

≤ 300 mA ou ≤ 500 mA

≤ 40 ms(1)

Imposées si nécessaire

Protection contre le contact indirect

IΔn

≤ 1 s

Valeurs de IΔn et Δt les plus faibles possibles recommandées (la valeur de IΔn dépend de la résistance de terre)

(1) Valeur de Δt pour un courant de défaut ≥ 10 IΔn

Réglage de la protection de défaut à la terre

Les normes d'installation (en particulier le NEC - National Electrical Codedéfinissant les règles d'installation aux Etats-Unis) imposent ou recommandent les valeurs de seuil et de temps de déclenchement pour la protection contre les défauts à la terre.

Emplacement

Ig

tg

NEC

A l'entrée de la distribution basse tension (et pour In > 1 000 A)

≤ 1 200 A

Imposée

≤ 3 000 A

≤ 1 s

Imposée

En aval de la distribution basse tension

Ig

Valeurs de Ig les plus faibles possibles recommandées

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.