DOCA0140EN-03

Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur

Introduction

Le module BSCM (Breaker Statut Control Module) permet la transmission des données suivantes via le réseau de communication :

  • Etats du disjoncteur, en provenance des contacts auxiliaires OF, SD et SDE

  • Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement

  • Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements

Vous pouvez utiliser le module BSCM avec les disjoncteurs ComPact NSX munis de déclencheurs magnéto-thermiques et de déclencheurs électroniques MicroLogic ainsi qu'avec tous les interrupteurs-sectionneurs ComPact NSX.

NOTE: Le module BSCM ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

L'installation du module BSCM nécessite les éléments suivants :

  • Cordon NSX

  • Préinstallation de la commande électrique communicante (le cas échéant)

Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPact NSX, reportez-vous à la documentation suivante :

  • DOCA0093FR, Système ULP (norme CEI) – Système ULP (Universal Logic Plug) – Guide utilisateur

  • DOCA0091FR, ComPact NSX - Guide de communication Modbus

Description

Elément

Support de données

Données transmises

Commentaires

A

Microcommutateurs du module BSCM

Etat des contacts OF et SDE

Le module BSCM se met en lieu et place des contacts auxiliaires dans les emplacements OF et SDE.

B

Connecteur pour cordon NSX

Réseau de communication et état du contact SD via le microcommutateur sur le cordon NSX

Le cordon NSXse met en lieu et place du contact auxiliaire dans l'emplacement SD.

C

Connecteur pour déclencheurs MicroLogic 5, 6 ou 7

Réseau de communication

Uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 ou 7

D

Connecteur pour la commande électrique communicante

Pilotage de la commande électrique communicante

Statut de la commande électrique communicante

Utilisez le connecteur fourni avec la commande électrique communicante.

Installation du module BSCM

Les emplacements utilisés pour installer le module BSCM dépendent du type de disjoncteur.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

A Module BSCM

B Cordon NSX

Le module BSCM ne peut pas être installé en même temps qu'un contact OF ou que le contact SDE.

Le module BSCM peut être installé sur site.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16046AA ComPact NSX100-630 - BSCM.

Connexion du module BSCM

Pour installer le module BSCM :

  • Branchez le module.

  • Raccordez les 4 connecteurs.

Configuration du module BSCM

La mise en oeuvre du module BSCM sur le réseau de communication ne nécessite pas d'adressage.

Voyant du module BSCM

Le voyant du module BSCM n'est visible qu'après dépose de l'avant du boîtier. Utilisez le voyant du module BSCM pour vérifier que le module BSCM fonctionne lors des opérations de mise en service ou de maintenance.

Voyant ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante

Conflit de matériel non critique

Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante

Conflit de configuration

Installe les fonctionnalités manquantes

Conflit de firmware critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module BSCM

Hors tension

Vérifiez l'alimentation électrique

Données fournies par le module BSCM

Configuration

Informations

Possibilité de réinitialisation

Tous les disjoncteurs équipés de module BSCM

Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations de contact OF)

Ce compteur (totalisateur) ne peut pas être remis à zéro.

Non

Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations du contact OF)(1)

Oui

Nombre maximal d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur(2)

Oui

Compteur du nombre de déclenchements du disjoncteur sur défaut (nombre d'opérations du contact SD)(1)

Oui

Compteur du nombre de déclenchements du disjoncteur sur défaut électrique (nombre d'opérations du contact SDE)(1)

Oui

Disjoncteurs avec module BSCM et commande électrique communicante

Compteur du nombre d'ouvertures de la commande électrique communicante(1)

Non

Compteur du nombre de fermetures de la commande électrique communicante(1)

Oui

Nombre maximal de fermetures de la commande électrique communicante(2)

Oui

Compteur du nombre de réarmements de la commande électrique communicante(1)

Oui

(1) L'utilisateur peut modifier le contenu du compteur si, par exemple, le module BSCM est installé ou remplacé en cours de service.

(2) Le dépassement du seuil provoque une alarme de priorité moyenne. Pour acquitter l'alarme, modifiez le contenu du compteur ou la valeur du seuil.

Configuration du module BSCM

Pour configurer le module BSCM, utilisez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission et connecté à l'interface de maintenance USB.

L'interface de maintenance USB doit être connectée :

  • Au connecteur RJ45 d'un module ULP (interface Modbus-SL IFM, par exemple).

  • A la prise de test des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les éléments suivants :

  • Nombre maximum d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur.

  • Nombre maximum de fermetures de la commande électrique communicante.

  • Mode de réarmement de la commande électrique communicante.

Configuration du réarmement de la commande électrique communicante

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Seul un personnel qualifié doit effectuer la reconfiguration du module BSCM.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Enable Reset even if SDE pour autoriser le réarmement de la commande via le réseau de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.

  • Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique après déclenchement par le déclencheur voltmétrique MN ou MX ou par le bouton push-to-trip.

  • Enable Reset even if SDE et Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.