DOCA0140EN-03

Module SDx

Introduction

Un module SDx peut être utilisé avec les disjoncteurs ComPact NSX munis de déclencheurs MicroLogic.

Le module SDx reçoit des données du déclencheur via un lien optique :

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 2, une seule sortie (non configurable) pour la surveillance à distance de l'alarme de déclenchement thermique

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 4, deux sorties (non configurables) pour la surveillance à distance des éléments suivants :

    • Alarme de déclenchement thermique

    • Alarme de déclenchement sur fuite à la terre

  • Pour les MicroLogic 5, 6 et 7, deux sorties (configurables) pour la surveillance à distance des alarmes

NOTE: Le module SDx ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Description

A Bornier de sortie

B module SDx

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le module SDx dépendent du type de disjoncteur.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

Le module SDx ne peut pas être installé en même temps qu'une bobine de déclenchement MN/MX et un contact OF.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16241AA, ComPact NSX100-630 - Module de sorties SDx

Connexion

Raccordez le module SDx et les sorties en stricte conformité avec le schéma de câblage.

MicroLogic 2

MicroLogic 4

MicroLogic 5

MicroLogic 6

MicroLogic 7

Le module SDx présente les caractéristiques suivantes :

  • Tension : 24 à 415 VCA/VCC

  • Intensité :

    • Sorties actives : 80 mA maximum

    • Sorties inactives : 0,25 mA

Réglage usine de l'affectation des sorties

Les fonctions offertes par les sorties du module SDx dépendent du type de déclencheur installé avec le module.

MicroLogic

Sortie 1 (SD2/OUT1)

Sortie 2 (SD4/OUT2)

2

Alarme de signalement de défaut thermique (SDT)

Non disponible

4

Alarme de signalement de défaut thermique (SDT)

Alarme de signalement de fuite à la terre (SDV)

5

Alarme de signalement de défaut thermique (SDT)

Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir).

Alarme activée dès que le courant présent dans la charge atteint 90 % de Ir.

6

Alarme de signalement de défaut thermique (SDT)

Alarme de signalement de défaut à la terre (SDG)

7

Alarme de signalement de défaut thermique (SDT)

Alarme de signalement de fuite à la terre (SDV)

NOTE: Les sorties SDT, SDG et SDV retournent automatiquement à leur état initial lorsque le disjoncteur se ferme.

Reconfiguration des sorties du module SDx

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour reconfigurer l'affectation des sorties SDx 1 (SD2/OUT1) et 2 (SD4/OUT2) lorsqu'elles sont utilisées avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

Pour plus d'informations sur la liste des alarmes et les options de configuration à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Le mode de fonctionnement des sorties peut être configuré :

  • Sans accrochage

  • Avec accrochage (le retour à l'état initial est réalisé via l'acquittement de la sortie en auto-maintien à l'aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)

  • Temporisé sans accrochage (le retour à l'état initial s'effectue à la fin du délai de temporisation)

  • Forcé à l'état fermé (le retour à l'état initial est réalisé via l'acquittement de la sortie en auto-maintien à l'aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)

  • Forcé à l'état ouvert (le retour à l'état initial est réalisé via l'acquittement de la sortie en auto-maintien à l'aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.