Dépannage
Introduction
Les opérations de dépannage sont décrites dans les tableaux qui suivent, avec les vérifications ou réparations à effectuer par rapport aux causes probables du dysfonctionnement indiqué. Elles sont classées en différents événements :
-
Déclenchements répétitifs
-
Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande manuelle)
-
Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande électrique)
-
Ecrans de défaut des MicroLogic 5, 6 et 7
Déclenchements répétitifs
|
Signalisation |
Cause probable |
Vérifications ou réparations |
|---|---|---|
|
SD |
La tension d'alimentation au déclencheur voltmétrique de sous-tension MN est trop faible ou sujette à des variations importantes |
Vérifiez l'alimentation pour le déclencheur voltmétrique (par exemple, une alimentation de moteurs avec des puissances nominales élevées peut être instable). Dans ce cas, branchez l'appareil sur une alimentation saine ou stabilisée. |
|
Tension d'alimentation appliquée involontairement à un déclencheur shunt MX |
Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d'installation. |
|
|
SD, SDE |
Température de fonctionnement trop élevée |
Vérifiez la ventilation du tableau et la température dans la pièce. |
|
SD, SDE, SDV Indicateur de défaut de fuite à la terre (MicroLogic 4) Informations sur l'afficheur (MicroLogic 7) Bouton R sur le VigiPacT Add-on sorti (MicroLogic 5 et 6 avec VigiPacT Add-on) |
Réglage inapproprié de la protection différentielle (MicroLogic 4 et 7 ou VigiPacT Add-on) |
Vérifier la valeur du courant de fuite naturel. En fonction des résultats :
|
|
Défaut d'isolement fugitif sur l'équipement |
Vérifier la coïncidence du défaut avec la mise en service d'un équipement. En fonction des résultats :
|
|
|
SD, SDE Ecran (disponible uniquement sur MicroLogic 5, 6 et 7) puis |
Température de fonctionnement trop élevée |
Vérifiez la ventilation du tableau et la température dans la pièce. |
Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande manuelle)
|
Indication |
Cause probable |
Vérifications ou réparations |
|---|---|---|
|
SD |
Déclencheur shunt MX sous tension Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN hors tension |
Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d'installation. |
|
OF |
Disjoncteur interverrouillé |
Vérifiez l'installation et le schéma d'interverrouillage (mécanique ou électrique) pour les deux disjoncteurs. |
Echec de la fermeture du disjoncteur (disjoncteur à commande électrique)
|
Indication |
Cause probable |
Vérifications ou réparations |
|---|---|---|
|
OF |
Ordre de fermeture non opérant |
Vérifiez la position Auto du sélecteur en face avant du disjoncteur. Vérifiez aussi :
|
Ecrans de défaut des MicroLogic 5, 6 et 7
Le tableau suivant indique les vérifications ou réparations à effectuer en fonction des indications sur les écrans de défaut des MicroLogic 5, 6 et 7. Pour plus d'informations, consultez DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.
|
Signalisation |
Cause probable |
Vérifications ou réparations |
||
|---|---|---|---|---|
|
Ecran puis |
Défaut grave sur le déclencheur MicroLogic : le déclencheur ne peut plus assurer de protection |
Procédez en urgence au remplacement du déclencheur. Le disjoncteur ne peut pas être réarmé. |
||
|
Ecran |
Défaut sur le déclencheur MicroLogic |
Procédez au remplacement du déclencheur lors de la prochaine visite de maintenance. Le disjoncteur est encore apte à la protection. |
||
|
Ecran |
Acquittement d'une alarme à accrochage qui n'a pas été réinitialisée sur le module SDx |
Vérifiez la cause de l'alarme et utilisez le bouton OK pour effectuer la réinitialisation. |
||