DOCA0140EN-03

Déclencheurs électroniques MicroLogic 2

Introduction

Le déclencheur électronique MicroLogic 2 est conçu pour protéger les conducteurs dans les conditions de distribution électrique tertiaire et industrielle.

Dans les disjoncteurs quadripolaires, la protection du neutre est réglée sur le déclencheur MicroLogic à l'aide d'un cadran à trois positions :

  • 4P 3D : neutre non protégé

  • 4P 3D + N/2 : protection du neutre à la moitié de la valeur du seuil de déclenchement de phase, soit 0,5 x Ir

  • 4P 4D : protection complète du neutre à Ir

Description

Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.

MicroLogic 2.3 version 3P

   

MicroLogic 2.3 version 4P

A Plage de réglage du déclencheur électronique MicroLogic

B Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection long retard Io

C Cadran d'ajustement pour le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir

D Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

E Valeur du seuil de déclenchement de la protection instantanée Ii

F Prise de test

G Voyant Ready (vert)

H Voyant de préalarme de surcharge (orange) : 90 % Ir

I Voyant d'alarme de surcharge (rouge) : 105 % Ir

J Cadran de sélection pour le réglage de la protection du neutre (4P uniquement)

Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.

NOTE: Le disjoncteur ComPact NSX 400K est équipé d'un déclencheur MicroLogic 2.3 non interchangeable sans prise de test.

Réglage de la protection long retard

Le seuil de déclenchement de protection long retard Ir est défini à l'aide de deux cadrans à plusieurs positions.

  • Le cadran de préréglage permet le préréglage du seuil à la valeur Io (affichée en ampères sur le cadran).

    La valeur maximale de préréglage (position maximum sur le cadran de préréglage) est égale à la valeur In du calibre du déclencheur.

  • Le cadran de réglage permet d'ajuster le seuil de déclenchement Ir (valeur affichée en multiples de Io sur le cadran).

Étape

Action

1

Sur les deux cadrans de réglage, sélectionnez la position maximum (pour Io : valeur In (A) ; pour Ir  valeur 1).

2

Sur le cadran de réglage Io, sélectionnez une valeur supérieure à la valeur nécessaire.

La valeur définie pour Ir est : valeur de Io (A).

3

Utilisez le cadran d'ajustement pour indiquer une valeur Ir comprise entre 0,9 x Io et Io.

4

La valeur définie pour Ir est : valeur de Io (A) x ajustement.

La temporisation tr de la protection long retard n'est pas réglable.

Le tableau ci-après indique la valeur de la temporisation tr de la protection long retard (en secondes) en fonction du courant de surcharge (en multiple de Ir) :

à 1,5 x Ir

à 6 x Ir

à 7,2 x Ir

tr = 400 s

tr = 16 s

tr = 11 s

Réglage de la protection court retard

Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.

La valeur de réglage est exprimée en multiple de Ir.

Étape

Action

1

Réglez la protection long retard d'abord : le réglage du seuil de déclenchement est Ir.

2

Tournez le cadran de réglage Isd jusqu'à la valeur souhaitée.

La valeur de Isd est réglable de 1,5 Ir à 10 Ir.

3

Isd = réglage de Isd x Ir.

La plage de précision est +/- 15 %.

La temporisation tr de la protection court retard ne peut pas être réglée :

  • Temps de non-déclenchement : 20 ms

  • Temps maximum de coupure : 80 ms

Réglage de la protection instantanée

Le seuil de déclenchement Ii pour la protection instantanée ne peut pas être réglé.

Le tableau ci-après indique la valeur du seuil de déclenchement Ii de la protection instantanée (en ampères) en fonction du calibre In du déclencheur :

Calibre In du déclencheur (A)

40

100

160

250

400

630

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 15 %

600

1500

2400

3000

4800

6930

La temporisation de la protection instantanée n'est pas réglable :

  • Temps de non-déclenchement : 0 ms

  • Temps maximum de coupure : 50 ms

Réglage de la protection du neutre (4P uniquement)

Le cadran de réglage du neutre propose trois valeurs pour les seuils de déclenchement des protections long retard et court retard du neutre.

Le tableau suivant indique la valeur du seuil de déclenchement de la protection long retard du neutre (multiple de Ir) et de la protection court retard du neutre (multiple de Isd) en fonction de la position sélectionnée sur le cadran :

Numérotation

Position sur le cadran

Seuil de déclenchement long retard pour la protection du neutre

Seuil de déclenchement court retard pour la protection du neutre

4P 3D

pas de seuil

pas de seuil

4P 3D + N/2

Ir/2

Isd/2

4P 4D

Ir

Isd

La temporisation des protections long retard et court retard du neutre est la même que pour les phases.

Exemple de réglage de la protection long retard

Réglage à 63 A du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir sur un MicroLogic 2.2 de calibre In 100 A (voir schéma ci-après)

Étape

 

Action

1

Io est positionné sur 100 A et Ir sur 1 (x Io) : réglage usine.

2

Io est réglé sur 63 A.

3

Réglage non nécessaire ; le réglage fin de Ir reste sur 1.

4

Ir est à 63 A x 1.

Un calcul précis de coordination indique que la valeur souhaitée est Ir = 60 A.

Étape

 

Action

1

Io est positionné sur 100 A et Ir sur 1 (x Io).

2

Io est réglé sur 63 A.

3

Calcul du réglage :

60 A = 0,95 x 63 A

Ajustez Ir sur 0,95.

4

Ir est réglé sur 63 A x 0,95 (= 59,9 A).

Les actions des étapes (2) et (3) sur les cadrans de réglage modifient les courbes de déclenchement comme indiqué :

Exemple de réglage de la protection court retard

Réglage à 400 A du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd sur un MicroLogic 2.2 de calibre In 100 A sur un départ de 50 A (voir schéma ci-après)

Étape

 

Action

1

Le seuil de déclenchement Ir de la protection long retard est égal au courant de fonctionnement du départ, à savoir Ir = 50 A.

2

Calcul du réglage :

400 A = 8 x 50 A

Positionnez le cadran de réglage Isd sur 8.

3

Isd est réglé sur 50 A x 8 (= 400 A).

L'action de l'étape (2) sur le cadran de réglage modifie la courbe de déclenchement comme indiqué :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.