DOCA0140EN-03

Réponse à un déclenchement

Précautions à prendre avant de répondre à un déclenchement

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.
  • Réparez l'installation immédiatement si un défaut d'isolation se produit pendant l'utilisation.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Identification de la cause du déclenchement

Les signalisations locales et à distance renseignent sur la cause probable d'un déclenchement. En particulier, les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 fournissent des informations spécifiques sur la cause du défaut détecté. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Les causes sont de plusieurs types :

  • Détection de défaut sur l'installation

  • Détection de défaut dû à un dysfonctionnement

  • Déclenchement volontaire

Déclenchement suite à un défaut sur l'installation

Le mécanisme de commande est positionné sur , Trip.

Indication

Cause probable

TM-D

MicroLogic 2 et 4

MicroLogic 5, 6 et 7

SD

SD

SD et informations sur l'afficheur

Déclenchement manuel par :

  • test Push-to-trip

  • Ouverture manuelle de la commande électrique

  • Débrochage du disjoncteur de son socle alors qu'il est en position ON

  • Déclencheurs voltmétriques MN ou MX

SD et SDE

SD, SDE et SDT

SD, SDE et SDT et informations sur l'afficheur

  • TM-D : déclenchement sur défaut électrique, cause inconnue

  • MicroLogic 2 et 4 : déclenchement par la protection long retard

  • MicroLogic 5 et 6 : déclenchement par la protection long retard (par exemple sur phase 1 à 930 A, comme indiqué)

SD et SDE

SD et SDE et informations sur l'afficheur

  • TM-D : déclenchement sur défaut électrique, cause inconnue

  • MicroLogic 2 et 4 : déclenchement par la protection court retard ou instantanée (court-circuit)

  • MicroLogic 5, 6 et 7 : déclenchement par la protection court retard ou instantanée (court-circuit), sur un court-circuit (par exemple, sur phase 2 à 18 kA, comme indiqué)

SD, SDE et SDx

MicroLogic 7

SD, SDE et SDx et informations sur l'afficheur

  • MicroLogic 4 : déclenchement par la protection différentielle

  • MicroLogic 7 : déclenchement par la protection différentielle

SD, SDE et SDV

Bouton R sur VigiPacT Add-on sorti

SD, SDE et SDV

Bouton R sur VigiPacT Add-on sorti

MicroLogic 5

SD, SDE et SDV

Bouton R sur VigiPacT Add-on sorti et informations sur l'afficheur

  • TM-D : déclenchement par la protection différentielle

  • MicroLogic 2 : déclenchement par la protection différentielle

  • MicroLogic 5 et 6 : déclenchement par la protection différentielle (pas d'autres défauts signalés)

MicroLogic 6

SD, SDE et SDG et informations sur l'afficheur

  • MicroLogic 6 : déclenchement par la protection contre les défauts à la terre

Maintenance de l'équipement après un déclenchement suite à un défaut

Le déclenchement de la protection n'élimine pas la cause du défaut sur l'équipement aval.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié et éventuellement réparé l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Isolez l'alimentation avant d'inspecter l'appareil électrique en aval de la protection.

Après un court-circuit, effectuez les tâches suivantes :

  • Nettoyez avec soin les traces de fumée noire. Les particules de fumée peuvent conduire l'électricité.

  • Vérifiez les raccordements d'alimentation et les fils de commande.

  • Commandez le disjoncteur au moins cinq fois avec une charge nulle.

Selon le type de défaut, effectuez des inspections de maintenance sur tout ou partie de l'équipement où le défaut s'est produit :

  • Défauts mineurs :

    • déclenchement par la protection long retard

    • déclenchement par la protection différentielle

    Après des réparations, les vérifications D, E, F et G doivent être effectuées.

  • Défauts graves ou destructeurs :

    • Déclenchement dû à un défaut électrique inconnu

    • Déclenchement par la protection court retard

    • Déclenchement par la protection contre les défauts à la terre

    Après des réparations, les vérifications A, B, D, E, F et G doivent être effectuées. Vérifiez le disjoncteur qui s'est déclenché avant de le remettre en service.

NOTE: Les vérifications, essais et inspections doivent être effectués par un électricien qualifié.

Si un redémarrage est prioritaire (par exemple, installation de sécurité), la partie défectueuse de l'installation doit être isolée et verrouillée pour réaliser cette maintenance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.