DOCA0140EN-03

Auxiliaire de signalisation sans fil

Présentation

L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit des informations en local et à distance concernant l'état du disjoncteur.

La position de l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'intérieur du boîtier et le paramétrage de la passerelle ou du Panel Server déterminent sa fonction. L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit à distance les informations suivantes :

Position de l'auxiliaire de signalisation sans fil Informations fournies

Emplacement OF

Etat d'ouverture/fermeture du disjoncteur

Emplacement SD

Signalement d'un déclenchement

Emplacement SDE

Signalement d'un défaut électrique

Dans l'emplacement SD, l'auxiliaire de signalisation sans fil peut être configuré pour indiquer un déclenchement du disjoncteur localement. Le voyant d'état clignote en orange pendant huit heures.

L'auxiliaire de signalisation sans fil doit être apparié à une passerelle ou un Panel Server.

L'auxiliaire de signalisation sans fil est alimenté par une pile interne. Il envoie une notification quand la pile doit être remplacée.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ8882801 Auxiliaire de signalisation sans fil

Description

A Bouton de réarmement

B Code QR pour accéder aux informations de l'appareil, y compris l'adresse RF-Id

C Voyant d'état

D Actionneur

E Cache de la pile

F Outil de réarmement

Bouton de réarmement

Le bouton de réarmement permet :

  • d'accéder au mode réglage pour définir le mode voyant ;

  • d'apparier ou de désapparier l'auxiliaire de signalisation sans fil.

  • Réinitialisez les réglages d'usine (appuyez sur le bouton Reset pendant plus de 10 secondes)

Voyant d'état

Le voyant d'état de l'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les informations suivantes :

  • Indications pour les étapes de mise en service et de maintenance

  • Etat de la communication entre l'auxiliaire de signalisation sans fil et la passerelle ou le Panel Server

  • Etat de l'auxiliaire de signalisation sans fil

  • Indication du déclenchement du disjoncteur (avec le mode voyant allumé)

Voyant d'état Description Action
Auxiliaire de signalisation sans fil éteint ou non communiquant avec la passerelle ou le Panel Server.

Aucune

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement, recherche d'une passerelle ou d'un Panel Server.

Attendez que la passerelle ou le Panel Server soit identifié.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode identification.

Attendez que l'auxiliaire de signalisation sans fil soit détecté sur le réseau.

Auxiliaire de signalisation sans fil en communication. Un clignotement vert à chaque trame envoyée.

Aucune

Perte de communication occasionnelle avec la passerelle ou le Panel Server. Un clignotement rouge à chaque trame perdue.

Vérifiez les paramètres de communication avec la passerelle ou le Panel Server.

Aucune communication avec la passerelle ou le Panel Server.

Vérifiez les paramètres de communication avec la passerelle ou le Panel Server.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant désactivé.

Activez le mode voyant en appuyant sur le bouton Reset.

Auxiliaire de signalisation sans fil en mode réglage, avec le mode voyant activé.

Désactivez le mode voyant en appuyant sur le bouton Reset.

Indication de déclenchement lorsque l'auxiliaire de signalisation sans fil est dans l'emplacement SD et configuré en mode voyant allumé

Vérifiez la cause du déclenchement.

Pile déchargée Trois clignotements rouges chaque fois que l'auxiliaire de signalisation sans fil s’active.

Changez la pile.

Réglage du mode voyant

Réglez le mode voyant de l'auxiliaire de signalisation sans fil sur Activé pour indiquer un déclenchement local lorsque l'auxiliaire est installé dans l'emplacement SD. Le mode voyant est réglé en usine sur Désactivé.

Procédez comme suit pour changer le mode voyant.

Étape

Action

Voyant d'état

1

Utilisez l'outil de réarmement pour appuyer sur le bouton Reset.

Résultat : Le voyant d'état auxiliaire de signalisation sans fil clignote.

2

Appuyez trois fois sur le bouton Reset en moins de deux secondes.

L'auxiliaire de signalisation sans fil est en mode réglage. Le voyant Status clignote :

  • Trois fois toutes les deux secondes si le mode de signalisation du voyant est éteint

  • Six fois toutes les deux secondes si le mode de signalisation du voyant est activé

3

Appuyez une fois sur le bouton Reset pour changer le mode d'affichage des voyants. La séquence de clignotement change en fonction du nouveau mode de signalisation des voyants.

4

Pour quitter le mode réglage, appuyez sur le bouton Reset pendant trois secondes.

NOTE: Si le bouton Reset n'est pas enfoncé, l'auxiliaire de signalisation sans fil quitte le mode réglage au bout de deux minutes.

Mise en service

Mettez en service l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

NOTE: L'auxiliaire de signalisation sans fil peut être mis en service lorsque l'appareil est hors tension.

Avant de procéder à l'appariement, vérifiez que la passerelle ou Panel Server a la dernière version du firmware disponible. Consultez le guide d'utilisation de la passerelle concernée.

Étape

Action

1

Mettez l'auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement de l'une des façons suivantes :

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil n'est pas installé dans le disjoncteur, appuyez sur le bouton Reset ou sur l'actionneur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'appareil sans capot avant, appuyez sur le bouton Reset.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement OF, modifiez l'état de l'appareil en l'ouvrant ou en le fermant.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SD, appuyez sur le bouton push-to-trip.

NOTE: l'appareil doit être fermé avant d'appuyer sur le bouton push-to-trip.
  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SDE :

    • Pour les appareils équipés d'un déclencheur TMD, retirez le capot avant et appuyez sur le bouton Reset.

    • Pour les appareils équipés d'un déclencheur MicroLogic, utilisez l'interface de maintenance USB connectée au MicroLogic pour simuler un défaut SDE ou procédez comme avec un déclencheur TMD.

NOTE: L'appareil doit être fermé pour pouvoir simuler un défaut SDE.

Résultat : Le voyant d'état clignote en orange. L'auxiliaire de signalisation sans fil reste en mode appariement pendant trois minutes.

2

Appariez la passerelle ou le Panel Server avec l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Résultat : Le voyant d'état clignote en vert pour indiquer que l'auxiliaire de signalisation sans fil est apparié.

3

Configurez l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Modification du canal de radiofréquence

Procédez comme suit pour changer le canal de radiofréquence utilisé par la passerelle ou Panel Server afin de pouvoir communiquer :

Étape

Action

1

Mettez l'auxiliaire de signalisation sans fil en mode appariement de l'une des façons suivantes :

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil n'est pas installé dans le disjoncteur, appuyez sur le bouton Reset ou sur l'actionneur.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'appareil sans capot avant, appuyez sur le bouton Reset.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement OF, modifiez l'état de l'appareil en l'ouvrant ou en le fermant.

  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SD, appuyez sur le bouton push-to-trip.

NOTE: l'appareil doit être fermé avant d'appuyer sur le bouton push-to-trip.
  • Si l'auxiliaire de signalisation sans fil est installé dans l'emplacement SDE :

    • Pour les appareils équipés d'un déclencheur TMD, retirez le capot avant et appuyez sur le bouton Reset

    • Pour les appareils équipés d'un déclencheur MicroLogic, utilisez l'interface de maintenance USB connectée au MicroLogic pour simuler un défaut SDE ou procédez comme avec un déclencheur TMD.

NOTE: L'appareil doit être fermé pour pouvoir simuler un défaut SDE.

Résultat : L'auxiliaire de signalisation sans fil s'active et est prêt à être configuré pendant trois minutes.

2

Modifiez le canal de radiofréquence utilisé par la passerelle ou le Panel Server pour communiquer avec l'auxiliaire de signalisation sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou de Panel Server.

Résultat : Le voyant d'état clignote en vert pour indiquer que l'auxiliaire de signalisation sans fil est en communication avec la passerelle ou le Panel Server.

Remplacement de la pile interne

L'auxiliaire de signalisation sans fil envoie une notification six mois avant que la pile ne doive être remplacée.

Utilisez une batterie Murata CR2050W pour remplacer la batterie interne.

Procédez comme suit pour remplacer la pile interne.

Étape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Consultez le document NNZ8882801 Auxiliaire de signalisation sans fil - Instruction de service.

2

Utilisez l'outil de réarmement pour retirer le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens anti-horaire.

3

Retirez la batterie en appuyant sur le haut de celle-ci et recyclez-la.

4

Réarmez l'auxiliaire de signalisation sans fil en appuyant sur le bouton Reset.

5

Insérez la nouvelle pile conformément aux instructions indiquées dans le compartiment de la pile.

6

Replacez le cache de la batterie et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

7

Réinstallez l'auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

8

Replacez le capot avant du disjoncteur.

Remplacement de l'auxiliaire de signalisation sans fil

Avant de remplacer l'auxiliaire de signalisation sans fil, procédez comme suit pour le désapparier et le supprimer dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web de la passerelle ou du Panel Server.

Étape

Action

1

Retirez l'auxiliaire de signalisation sans fil de son emplacement. Consultez le document NNZ8882801 Auxiliaire de signalisation sans fil - Instruction de service.

2

Désappariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en appuyant sur le bouton Reset pendant au moins trois secondes ou bien à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web de la passerelle ou de Panel Server.

3

Installez le nouvel auxiliaire de signalisation sans fil dans son emplacement.

4

Appariez l'auxiliaire de signalisation sans fil en suivant la procédure décrite dans la section Mise en service.

5

Replacez le capot avant du disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.