DOCA0140EN-03

Contacts de signalisation

Présentation

Un seul modèle de contact de signalisation fournit les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et SDV. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine cette fonction.

Les contacts de signalisation se trouvent sous la face avant du disjoncteur, sous la commande électrique ou dans la commande rotative. Ils sont installés dans un compartiment isolé des circuits de puissance. Ils sont de deux types :

  • Contact standard avec bornes à ressort

  • Contact de bas niveau avec bornes à vis

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4314501 Contacts de signalisation

Contacts standard et à niveau bas

Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.

NC Contact normalement fermé

NO Contact normalement ouvert

Le tableau suivant décrit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :

Nom

Définition

Contact de signalisation OF

Inverseur : le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).

Contact de signalisation SD

Signalement de déclenchement : Le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché dû à :

  • Protection long retard

  • Protection court retard

  • Protection contre les défauts à la terre

  • Protection différentielle (déclenchement par déclencheur MicroLogic 4 ou 7, ou par VigiPacT Add-on)

  • Action des déclencheurs voltmétriques MX ou MN

  • Action du bouton push-to-trip

  • Embrochage/débrochage du disjoncteur

  • Ouverture manuelle de la commande électrique

Contact de signalisation SDE

Signalement de défaut électrique : Le contact SDE indique que le disjoncteur s'est déclenché en raison d'un défaut électrique dû à :

  • Protection long retard

  • Protection court retard

  • Protection contre les défauts à la terre

  • Protection différentielle (déclenchement par déclencheur MicroLogic 4 ou 7, ou par VigiPacT Add-on)

Contact de signalisation SDV

Signalisation de défaut de fuite à la terre : le contact SDV indique que le disjoncteur s'est déclenché en raison d'un défaut de fuite à la terre détecté par la protection différentielle du VigiPacT Add-on.

NOTE: Utilisez le module SDx pour signaler un défaut de fuite à la terre détecté par un MicroLogic 4 ou 7 ou un MicroLogic 4 AL ou 7 AL.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.