Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs à commande électrique communicante
Introduction
Vous pouvez gérer la commande électrique communicante avec le réseau de communication.
Cette fonction présente les exigences suivantes :
-
Installation d'un module de contrôle d'état du disjoncteur (BSCM) et du cordon NSX.
-
Utilisation d'une commande électrique communicante.
Connectez le module BSCM au réseau de communication à l'aide du cordon NSX :
-
Pour recevoir les commandes de fermeture, d'ouverture et de réarmement
-
Pour transmettre les états du disjoncteur : O (OFF), I (ON), déclenché par SDE.
Le module BSCM peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Le schéma de la commande électrique communicante dans le module BSCM peut être configuré. Il doit être réalisé en respectant rigoureusement le schéma simplifié de commande électrique.
ATTENTION |
---|
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT
ÉLECTRIQUE
Ne modifiez pas le câblage de la commande électrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Fonctionnement manuel : ouverture, fermeture et réarmement locaux
La procédure est la même que pour la commande électrique standard.
Fonctionnement automatique : Ouverture, fermeture et réarmement à distance
La procédure est la même que pour la commande électrique standard.
Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique
Sans modifier la configuration d'usine, la procédure est la même que pour la commande électrique standard.
La reconfiguration du réarmement du module BSCM à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission autorise le réarmement à distance après un déclenchement sur défaut électrique pour les disjoncteurs à commande électrique communicante.