DOCA0140EN-03

Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 1P 250 A

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-D pour disjoncteurs 1P 250 A sont des déclencheurs intégrés.

Ils sont conçus pour les applications CA.

Les déclencheurs intégrés TM-D présentent les caractéristiques suivantes :

  • seuil thermique fixe

  • seuil de déclenchement magnétique fixe

Réglage de la protection thermique

Le seuil de déclenchement de la protection thermique Ir n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F)

160

200

250

Seuil de déclenchement fixe Ir (A) à 40 °C (104 °F)

160

200

250

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur

160

200

250

Seuil de déclenchement fixe Ii (A) +/- 20 %

850

850

850

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.