报警
简介
TS 脱扣单元生成下列报警:
-
过载报警
-
接地故障报警
-
电流不平衡报警
过载报警
TS 2.0S、5.0S 和 6.0S 脱扣单元具备过载报警
当负载电流超过 Ir 电流的 90% 时,便会检测到过载报警,长延时过流保护阈值。
接地故障报警
TS 6.0S 脱扣单元具备接地故障报警。作为接地故障保护,接地故障报警基于各相线和中性线电流的总和或外部传感器、外部中性线电流互感器 (ENCT)。
当接地故障电流高于接地故障报警阈值时,会检测到接地故障报警:
-
设置范围:0.2-1 x In,以 1 A 为步长
-
出厂设置:0.2 x In
可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置接地故障报警阈值(密码保护)。可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件以及 EcoStruxure Power Device 应用 读取设置。
修改接地故障报警阈值会产生配置更改事件。
电流不平衡报警
TS 2.0S、5.0S 和 6.0S 脱扣单元具备电流不平衡报警。
当电流不平衡超过平均电流的 50%(3 个相电流的算术平均值)时,会检测到电流不平衡报警。
预定义事件
该功能生成下列预定义事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x03F5 (1013) |
|
保护 |
中等 |
|
0x050C (1292) |
|
保护 |
中等 |
|
0x1517 (5399) |
|
诊断 |
低 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x03F5 (1013) |
|
检查负载。 |
|
0x050C (1292) |
|
检查相线/中性线与地线之间的绝缘。 |
|
0x1517 (5399) |
|
检查负载。 |