描述
TS 脱扣单元
TS 2.0 和 2.0S 脱扣单元
TS 5.0 和 5.0S 脱扣单元
TS 6.0S 脱扣单元
接地故障保护测试按钮 (TS 6.0S)
使用接地故障保护测试按钮测试 TS 6.0S 脱扣单元的接地故障保护。
二维码
在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 TS 脱扣单元正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。
登录页显示:
-
有关 TS 脱扣单元的信息。
-
菜单列表。
脱扣单元识别号
识别号 PPYYWWDLLLNNNNNMVS1•••• 由以下部分组成:
-
TS 脱扣单元的序列号,格式为:
-
PP = 工厂代码(2 个字母数字字符)
-
YY = 制造年份
-
WW = 每年的第几周
-
D = 制造星期(星期一 = 1)
-
LLL = 生产线或机器编号(字母数字字符)
-
NNNNN = 生产的唯一产品编号
-
-
TS 脱扣单元的商业型号(8 个字母数字字符):MVS1••••
脱扣单元类型
TS 脱扣单元 X.0 或 X.0S 类型的编码方式如下:
-
X.0 指示 TS 脱扣单元提供的保护功能。
-
S 表示具备 NFC 无线通讯的标准 TS 脱扣单元。
-
No S 表示不具备 NFC 无线通讯的基础 TS 脱扣单元。