热记忆
简介
热记忆用于模拟因导体中电流变化所致的温升和冷却。
这些变化可能由以下因素造成:
-
反复启动电机
-
负载在保护设置附近波动
-
故障时,断路器反复合闸
不支持热记忆的脱扣单元(与双金属条热保护相反)不会对上述类型的过载做出反应,因为这些过载的持续时间不足以引起脱扣。但是,每次过载都会导致温升,且累积效应会导致危险的过热。
支持热记忆的脱扣单元会记录每次过载造成的温升。即使非常短的过载也会产生热记忆。这些热记忆可缩短脱扣时间。这些存储在热存储器中的信息可缩短脱扣时间。
TS 脱扣单元和热存储器
TS 脱扣单元标配支持热记忆。
-
对于保护功能,在脱扣之前,温升和冷却时间常数是相等的,取决于相关的时间延迟:
-
如果时间延迟短,则时间常数低
-
如果时间延迟长,则时间常数高
-
-
对于长延时保护,脱扣后,由脱扣单元模拟冷却曲线。在时间常数结束(约15分钟)前,断路器合闸会缩短脱扣曲线中指示的脱扣时间。
短延时保护和间歇性故障
对于短延时保护功能,不触发脱扣的间歇电流存储在 TS 存储器中。此信息相当于长延时热记忆,能够减少短延时保护的时间延迟。
接地故障保护和间歇性故障
接地故障保护实现的功能与短延时保护相同。