测试 TS 脱扣系统
使用安装在 PC 上并通过测试功能和隔离模块连接到 TS 脱扣系统的 EcoStruxure Power Commission 软件测试脱扣系统。
测试架构
有关详细信息,请参阅 PKR4267807 测试功能和隔离模块说明书。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行功能测试
EcoStruxure Power Commission 软件让您能够通过测试功能和隔离模块对 TS 脱扣系统执行以下操作:
-
自动脱扣曲线测试
-
设备检查(强制脱扣测试)
-
准备初级注入测试
有关详细信息,请参阅相关文档。
-
配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
-
配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南
脱扣系统测试模式
当 EcoStruxure Power Commission 软件通过连接 TS 脱扣系统上 5 引脚插头的 PC 连接至该设备并且点击 按钮时,测试模式激活。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。