DOCA0299ZH-01

事件定义

定义

事件指数字数据状态的改变,或 TS 脱扣系统检测到的任何事件。

事件带有时间戳,在每个模块的事件历史记录中记录。

事件按照严重程度分类:

  • 高:需要进行紧急纠正操作。

  • 中等:需要安排纠正操作。

  • 低:仅供参考。

可通过以下方式查阅事件:

  • EcoStruxure Power Commission 软件

  • EcoStruxure Power Device 应用

报警和脱扣属于需要用户特别注意的事件:

  • 脱扣属于高严重性事件,在断路器脱扣时生成。

  • 报警属于中等或高严重性事件。

通过 TS 脱扣系统管理事件

下图概述了 TS 脱扣系统如何管理事件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?