EcoStruxure Power Device 应用
简介
EcoStruxure™ Power Device 应用 是一种移动应用程序,提供操作和高效维护 EcoStruxure 架构中的设备所需的信息和功能。
该应用程序可让您连接到以下设备:
-
EasyPact MVS™ 断路器
-
TeSys GV4 电机断路器
-
Easergy P3 保护继电器
该应用程序可从以下位置下载并安装到智能手机上:
-
Google Play Store 适用于 Android 智能手机
-
App Store 适用于 iOS 智能手机
EcoStruxure Power Device 应用 中的 EasyPact MVS 设备
通过使用 EcoStruxure Power Device 应用,可在日常和关键维护时将智能手机作为 EasyPact MVS 断路器的主界面。
可通过扫描脱扣系统上的二维码来获取应用程序,识别TS 脱扣系统。
无线通讯通过 NFC 通讯提供。
使用 NFC 连接
即使 TS 脱扣系统未通电,也始终可以通过 NFC 连接连接 EcoStruxure Power Device 应用。关于更多信息,请参阅 NFC 连接步骤。
通过它可访问下列信息:
-
有关 TS 脱扣系统的信息。
-
保护设置(仅显示)
-
报警指示
-
-
最后一次脱扣的环境:脱扣类型;脱扣前的电流值
-
最多 5 个活动报警的列表
-
实时测量:电流测量、最大电流和不平衡电流
-
断路器维护计数器
-
电气操作计数器
-
脱扣计数器
-