DOCA0299ZH-01

断路器维护计数器

简介

使用维护指示器有助于根据预测在发生机械或电气故障之前更换断路器。断路器使用寿命取决于每日带电或不带电运行循环的次数。

TBC@experts, add here indications valid for MTZ here, For more information about the maximum number of operating cycles, refer to MasterPact MTZ Catalogue.

工作原理

断路器每次运行时(执行带电或不带电分闸和合闸循环),相应的机械和电气运行计数器各递增一次。

维护计数器列表:

  • 总操作计数器

  • 脱扣操作总数

  • 长延时脱扣计数器

  • 短延时脱扣计数器

  • 瞬时脱扣计数器

  • 接地故障脱扣计数器

  • 测试期间计数器或脱扣

数据可用性

TBC@experts

可通过 NFC 无线通讯在 EcostruxurePower Device 应用程序中获得数据。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?