密码管理
一般说明
使用 EcoStruxure Power Commission 软件远程访问位于 TS 脱扣系统 上的数据受到密码保护。
管理员配置具备 TS 脱扣系统密码。
下表显示了每种用户类型支持的功能:
|
用户类型 |
读取 ID |
监控 |
测试 |
恢复功能 |
固件更新 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Administrator |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
未登录 |
✔ |
– |
– |
✔ |
– |
|
无用户模式(1) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
(1) 如果跳过用户创建步骤,则设备会以无用户模式运作。 |
|||||
下表介绍了功能:
|
功能 |
描述 |
|---|---|
|
读取 ID |
读取脱扣系统的标识号 |
|
监控 |
读取所有设置、测量和数据 |
|
测试 |
发送测试命令 |
|
恢复功能 |
重置密码并删除所有用户 |
|
固件更新 |
将固件更新到最新版本 |
默认密码
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
默认管理员密码为 +Schneider0。
更改密码
密码可通过 EcoStruxure Power Commission 软件修改。
为给定用户输入当前密码,才能更改此用户类型的密码。输入管理员级密码可让您更改任何用户类型的密码。
密码仅包含 8-32 个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:
-
数字从 0 到 9
-
字母从 a 到 z
-
字母从 A 到 Z
-
从 33 ("!") 到 126 ("~") 的 ASCII 代码特殊字符
密码复位
在管理员级密码丢失或忘记的情况下,可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 Schneider Electric 客户服务中心的支持将密码重置为默认密码。
警告