网络安全建议
概述
EasyPact MVS 断路器及其 TS 脱扣单元是您设备的关键部件。它可提供多种通讯功能,让您更有效、更灵活地管理您的设备。然而,这些功能也使它更容易遭受潜在的网络攻击。
本节列出了您必须采取的部分基本预防措施,以便保护通讯路径,从而使您能够访问有关您的设备的信息,并通过这些路径进行控制。
要保护的通讯路径包括:
-
本地访问通讯路径
-
无线 NFC 通讯
-
5 引脚插头
-
有关 EasyPact MVS 断路器网络安全的详细信息,请参阅 DOCA0122ZHMasterPact、ComPacT、PowerPacT - 网络安全指南。
通用网络安全建议
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
电源中断
固件更新期间,TS 脱扣单元必须持续通过 USB 通电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
本地访问通讯路径网络安全建议
为了帮助您保护本地访问通讯路径,我们建议:
-
保持锁定 EasyPact MVS 断路器所在的机箱,使任何非法人员无法访问 TS 脱扣单元。
-
对于 HMI(如有),应使用铅封,以防止对按钮或旋转开关的未授权使用。
无线 NFC 通讯网络安全特别建议
为了保护可通过 NFC 访问的数据的访问权限,建议确保运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机通过密码进行保护,并仅供专业人员使用。
USB 连接网络安全特别建议
为了保护可通过 USB 连接访问的 TS 脱扣单元功能的访问权限,我们建议:
-
运行监测软件的 PC 按照 MasterPact、ComPacT、PowerPacT - 网络安全指南 中提供的指南进行安全防护。
-
在您的 PC 上运行最新的操作系统加固方法。
警告