DOCA0299ZH-01

Go2SE 登录页

简介

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 TS 脱扣系统正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页面。

登录页显示:

  • 有关 TS 脱扣系统的信息。

  • 菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

下图为 Android 智能手机上显示的登录页:

  1. TS 脱扣系统商业型号

  2. TS 脱扣系统描述

  3. TS 脱扣系统序列号

  4. 登录页菜单。详细信息见下文的菜单描述。

  5. 可下载的应用程序

特性

选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 TS 脱扣系统有关的详细信息。

文档

选择此菜单,即可访问下列技术出版物:

  • TS 脱扣系统

  • EasyPact MVS™ 断路器

mySchneider 应用程序

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?