接地故障保护(G 或 ANSI 50N-TD/51N)
简介
接地故障保护可防止相线至接地线故障,它比仅根据相电流进行保护更加灵敏。它通常用于 TN-S 系统,但也可用于其他接地系统。
保护导线中的接地故障可能导致故障现场或导线出现局部温升。
接地故障和中性线保护是独立的,因此可以相互组合。
剩余接地故障保护基于相电流和中性线电流的总和。它检测断路器下游的故障。
可用性
下列设备提供接地故障保护功能:
-
TS 6.0 S 脱扣单元。
-
3 极断路器和 4 极断路器
.
外部中性线电流互感器 (ENCT) 可用于测量中性线上的电流。兼容 ENCT 的商业型号为:33576、34035、34036。有关 ENCT 安装的信息,请参阅 ENCT 说明书 — 48049-222-04 和 48049-273-04。
接地故障保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
接地故障电流根据断路器配置进行计算或测量,如下表所示。
|
断路器配置 |
Ig 接地故障电流 |
|---|---|
|
3P |
Ig = IA + IB + IC |
|
4P |
Ig = IA + IB + IC + IN |
|
3P + ENCT |
Ig = IA + IB + IC + IN (ENCT) |
接地故障保护阈值 Ig 设定接地故障电流水平,在该电流水平上,当达到接地故障保护时间延迟 tg 时,断路器将脱扣。
时间延迟 tg 设定时间长度,在此期间,断路器承载接地故障保护阈值 Ig 范围之内的接地故障电流。
可以将时间延迟 tg 调整至:
-
七个设定值(I²t on)。在这种情况下,脱扣曲线为反时限曲线,最大 2 x Ir,表示时间延迟随着电流增加而减少。超过 2 x Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
-
七个设定值(I²t off)。在这种情况下,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
接地故障保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。
为了在间歇性电气故障时脱扣,脱扣单元累积接地故障脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。
设置保护
接地故障保护设置为:
-
Ig:接地故障保护阈值
-
tg:接地故障保护时间延迟
-
I²t (tg):接地故障保护曲线(I²t 开或 I²t 关)
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Ig 和 tg 旋转开关进行设置。
设置 Ig 阈值
Ig 阈值设置值根据额定电流 In 而定。
Ig 阈值 = Ig 设置 x In 额定电流。
Ig 设置值为:A、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、1 和 off。
-
当 In < 3200 A 时,A = 0.2
-
当 In ≥ 3200 A 时,A = 500 A
设置 tg 时间延迟
|
tg 时间延迟(秒) |
I²t off |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
I²t on |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
|
在 I²t on 或 I²t off 状态下的脱扣时间 (ms) |
不脱扣时间 |
80 |
140 |
230 |
350 |
550 |
710 |
900 |
|
最长分断时间 |
140 |
200 |
320 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
测试接地故障保护
接地故障保护的运行测试如下:
-
确认断路器已合闸。
-
使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)TS 脱扣单元正面的接地故障保护测试按钮。
-
断路器脱扣。
-
如果断路器未脱扣,请联系 Schneider 现场服务代表。
预定义事件
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x6403 (25603) |
lg 脱扣 |
脱扣 |
高 |
|
0x641E (25630) |
使用测试按钮进行 Ig 测试脱扣 |
脱扣 |
高 |
|
0x0C09 (3081) |
Ig 保护关闭 |
保护 |
中等 |
|
0x1413 (5139) |
Ig 测试 — 不脱扣 |
诊断 |
高 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|
|---|---|---|---|
|
0x6403 (25603) |
lg 脱扣 |
检查负载并复位设备。 |
|
|
0x641E (25630) |
使用测试按钮进行 Ig 测试脱扣 |
复位设备。 |
|
|
0x0C09 (3081) |
Ig 保护关闭 |
无需任何操作。 |
|
|
0x1413 (5139) |
Ig 测试 — 不脱扣 |
重新开始测试。如果测试失败,则更换脱扣单元。 |
|
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南