安全信息
重要信息
在尝试安装、操作、维修或维护设备之前,请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特别信息可能会在本文其他地方或设备上出现,提示用户潜在的危险,或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。
请注意
电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
有资质的人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。
安全声明
警告 |
|---|
|
小心触电
不得在电压高于660
Vac 且带 IT 接地系统的电力系统上使用带 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS 断路器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
警告