DOCA0299ZH-01

Easy Series 主系列

Easy Series 提供一系列能源管理和工业自动化产品,侧重于核心功能,以超值的价格满足客户的需求。Easy Series 产品易于安装和操作。该系列产品包括断路器、UPS、计量设备、运动控制和驱动器、人机界面、PLC 和按钮开关等重要产品线。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?