关于本书
文档范围
本指南旨在为用户、安装人员以及维护人员提供在 EasyPact MVS™ 断路器上运行 TS 脱扣单元所需的技术信息。
本指南适用于下列 TS 脱扣单元。
|
脱扣单元 |
商业型号 |
|---|---|
|
TS 2.0 |
MVS15562 |
|
TS 5.0 |
MVS15563 |
|
TS 2.0S |
MVS15556 |
|
TS 5.0S |
MVS15557 |
|
TS 6.0S |
MVS15558 |
|
注: 商业型号打印在 TS 脱扣单元正面。
|
|
相关的文件
| 文件名称 | 参考编号 |
|---|---|
| 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南 | DOCA0297ZH |
| 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南 | DOCA0298ZH |
| EasyPact MVS - TS 脱扣系统 — 固件发行说明 | DOCA0315ZH |
| 带 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS1/MVS2 固定式和抽出式断路器 - 说明书 | S1B70236 |
有关非包容性或非敏感术语的信息
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。
商标
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。