USB 连接
描述
您可以通过运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC,使用功能测试和隔离模块将 PC 连接到脱扣系统的 5 引脚插头上,访问 TS 脱扣系统的所有监控和测试功能。
使用 USB 连接的先决条件
建立 USB 连接的先决条件是:
-
您必须在 PC 上安装 USB 驱动程序。
-
您必须能够实际访问 TS 脱扣系统,才能将电缆直接连接到脱扣系统的 5 引脚插头上。
-
您必须具有功能测试和隔离模块(商业型号 LV910200SP)以将 PC 的 USB 端口连接到 TS 脱扣系统的 5 引脚插头。
将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 5 引脚插头
按照以下步骤使用 5 引脚插头连接到 TS 脱扣系统:
-
通过功能测试和隔离模块将 PC 连接到 TS 脱扣系统的 5 引脚插头(与测试保护功能相同的连接)。
PC 根据需要向 TS 脱扣系统提供电源。
-
启动 PC 上的 EcoStruxure Power Commission 软件并登录。
-
在 EcoStruxure Power Commission 主页,连接到 TS 脱扣系统。可通过不同的方法将 EcoStruxure Power Commission 软件连接至 TS 脱扣系统,具体取决于是否为第一次连接以及如何发现该设备。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
-
将 EcoStruxure Power Commission 软件连接至 TS 脱扣系统之后,您可以访问该软件的所有功能。