瞬时过流保护(I 或 ANSI 50)
简介
瞬时过流保护有助于防止设备出现相线至相线、相线至中性线以及相线至接地短路。该保护以定时特性运行。它在超过设定电流时立即脱扣,无其他时间延迟。
可用性
下列设备提供瞬时过流保护:
-
TS 2.0 and 2.0S, 5.0 and 5.0S, and 6.0S 脱扣单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
瞬时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
瞬时过流保护阈值设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,断路器脱扣,无故意时间延迟。
瞬时过流保护在瞬时过流阈值调整至与短延时过流阈值设置相同或更低时将超越短延时过流保护。
设置 TS 2.0 和 2.0S 的瞬时保护
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Ir 和 li 旋转开关设置瞬时保护阈值 li。
设置值以 Ir 长延时保护吸合电流的倍数表示。
-
设置 Ir 长延时保护阈值。
-
转动 Ii 旋转开关设置所需的值。
-
Ii 阈值 = Ii 设置 x Ir 阈值。
注: 当 Ir 设置为关时,Ii 阈值 = 设置 Ii x In 额定电流。
Ii 设置值为:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、9、10。精度:+/-10%。
-
不脱扣时间:20 ms
-
最大分断时间:80 ms
设置 TS 5.0 and 5.0S, and 6.0S 的瞬时保护
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Ii 旋转开关设置瞬时保护吸合电流 Ii。
设置值以 In 额定电流的倍数为单位。
-
转动 Ii 旋转开关设置所需的值。
-
Ii 吸合电流 = Ii 设置 x In 额定电流。
Ii 设置值为:2、3、4、5、6、8、10、12、13、15 和 off。精度:+/-10%。
off 设置可禁用瞬时过流保护。
-
不脱扣时间:20 ms
-
最大分断时间:50 ms
预定义事件
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x6402 (25602) |
|
脱扣 |
高 |
|
0x0C08 (3080) |
|
保护 |
中等 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|
|---|---|---|---|
|
0x6402 (25602) |
|
检查负载并复位设备。 |
|
|
0x0C08 (3080) |
|
无需任何操作。 |
|
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南