监测 TS 脱扣单元内部故障
简介
TS 脱扣单元执行一系列自检,以便监测:
-
内部功能是否正确
-
无线 NFS 通讯
-
内部电池的存在及状态
-
内部电流供应源互感器的存在
-
内部温度
可用性
在 TS 2.0S、5.0S 和 6.0S 脱扣单元上可以监控 TS 脱扣单元的内部功能。
工作原理
Ready LED、健康状态指示栏、工作 LED 和脱扣原因 LED 可提供关于 TS 脱扣单元健康状态的可视信息。在自检期间,若检测到无效的结果,则会生成被划分为高、中等或低严重性的事件(记录在“诊断”历史记录中):
-
低严重性事件指示检测到无效结果,其没有运行影响。标准 (LSIG) 保护功能不受影响。
-
中等严重性事件指示检测到的无效结果具有轻微运行影响。标准 (LSIG) 保护功能不受影响。下次维护时,必须执行检查。
-
Ready LED 闪烁绿色
-
如果事件需要非紧急维护,则工作 LED 亮起红色
-
所有脱扣原因 LED 熄灭
-
健康状态指示栏亮起橙色
-
-
高严重性事件指示检测到的无效结果可能具有重大运行影响。标准 (LSIG) 保护功能会受到影响。必须立即更换脱扣单元。
-
Ready LED 熄灭
-
如果事件需要立即维护,则工作 LED 闪烁红色
-
健康状态指示栏闪烁红色
-
当通过对 TS 脱扣单元的内部功能监测,检测到中等或高严重性无效结果时,将生成一个事件以及相应的事件消息。
数据可用性
监测数据也可通过下列方式查看:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(适用于所有严重性)。
-
EcoStruxure Power Device 应用 通过 NFC 通讯使用。
预定义事件
该功能生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D09 (3337) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x151A (5402) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x6405 (25605) |
|
脱扣 |
高 |
|
0x150F (5391) |
|
诊断 |
高 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
重新应用保护设置。 |
|
0x0D09 (3337) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 TS 脱扣单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 TS 脱扣单元的固件。 |
|
0x1414 (5140) |
|
计划更换脱扣单元。 |
|
0x6405 (25605) |
|
检查负载并复位脱扣单元。 |
|
0x150F (5391) |
|
更换断路器。 |
|
0x151A (5402) |
|
检查脱扣单元。 |
有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider 现场服务代表。
内部电池更换
TS 脱扣单元的内部电池可在电量耗尽时现场更换。可以在断路器处于分闸或合闸位置以及 脱扣单元受电的情况下进行更换。
检查新电池是否正常工作。更换内部电池后,必须立即执行内部电池测试。
有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR86279。