短延时过流保护(S 或 ANSI 50TD/51)
简介
短延时过流保护有助于以全面的保护级别保护设备免受相对相短路、相对中性线短路和相对地短路的损坏。它包括两个特性,定时和反时,它们取决于 I²t 设置的状态。
可用性
下列设备提供短延时过流保护:
-
TS 5.0 and 5.0S, and 6.0S 脱扣单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
短延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
短延时过流阈值 Isd 设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,当达到短延时过流时间延迟时断路器脱扣。
短延时过流时间延迟 tsd 设定时间长度,在此期间,断路器承载短延时过流阈值范围之内的短路电流。
可以将短延时过流时间延迟调整至:
-
五个设定值(I²t on)。
-
最大 10 Ir,脱扣曲线为反时限曲线,时间延迟随着电流增加而减少。
-
超过 10 Ir,脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
-
-
六个设定值(I²t off)。脱扣曲线为定时限曲线,具有恒定脱扣时间。
短延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。
为了在间歇性故障时脱扣,脱扣单元累积短延时脱扣范围内的间歇性电流(持续时间较短,不足以触发脱扣)。此类累积可导致比设定值更短的脱扣时间。
设置保护
短延时过流保护设置为:
-
Isd:短延时过流保护阈值
-
tsd:短延时过流保护时间延迟
-
I²t (tsd):短延时过流保护曲线(I²t on 或 I²t off)
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Isd 和 tsd 旋转开关进行设置。
设置 Isd 阈值
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Ir 和 Isd 旋转开关设置短延时保护阈值 Isd。
设置值以 Ir 长延时保护吸合电流的倍数表示。
按照以下步骤设置短延时保护阈值:
-
设置 Ir 长延时保护阈值。
-
转动 Isd 旋转开关设置所需的值。
-
Isd pickup = Isd 设置 x Ir 阈值。
注: 当 Ir 设置为关时,Isd pickup = Isd 设置 x In 额定电流。
Isd 设置值为:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、9、10。精度:+/-10%。
设置 tsd 时间延迟
|
tsd 时间延迟(秒) |
I²t off |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
|
I²t on |
– |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
|
|
在 I²t 关闭或 I²t 打开状态下,10 x Ir 时的脱扣时间 (ms) |
不脱扣时间 |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
550 |
|
最长分断时间 |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
630 |
预定义事件
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x6401 (25601) |
脱扣 |
高 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|
|---|---|---|---|
|
0x6401 (25601) |
检查负载并复位设备 |
||
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南