事件显示
简介
事件状态表包含查阅时所有事件的状态。状态可以是不活动、活动或保持。
处于活动和保持状态的事件通过以下接口显示:
-
EcoStruxure Power Commission 软件.
-
EcoStruxure Power Device 应用.
在 EcoStruxure Power Commission 软件上显示事件
将显示所有事件严重性、活动事件与保持事件。
可以按照下列条件对事件排序
-
严重性:
-
高严重性事件
-
中等严重性事件
-
低严重性事件
-
-
历史记录
-
类型
在 EcoStruxure Power Device 应用 上显示事件
默认情况下,事件按照时间顺序排序。可按照其他参数(比如严重性、类型或历史记录)对事件排序。
EcoStruxure Power Device 应用 仅显示所选事件,有关详细信息,请参阅 事件列表。
The details of the active trips is also available... TBC @Ray
- The History tab displays the last non-active trip event with details ... + list of the details given for a trip @Ray
The EPD App displays events on the Alarms screen.
- The Active tab displays up to 5 active trips or alarms from a selection of events. Refer to 事件列表, to get the list of alarms that can be displayed by EcoStruxure Power Device 应用.