配电保护
简介
TS 脱扣单元设计用于提供过流和接地故障电流保护。
TS 脱扣单元通过流经断路器的电流供电。TS 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。
描述
选择保护特性时应考虑以下各点:
-
过载电流(过载和短路)和潜在接地故障电流
-
需要保护的导线。
-
设备之间的协调和保护类型。
-
是否存在谐波电流。
保护特性可通过脱扣曲线表示,它说明断路器脱扣时间与测量的电流和保护设置的函数关系。保护设置在 TS 脱扣单元的额定电流 In 上标示。
TS 2.0 和 2.0S 脱扣单元
TS 2.0 和 2.0S 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
瞬时过流保护 (Ii)
TS 5.0 和 5.0S 脱扣单元
TS 5.0 和 5.0S 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
TS 6.0S 脱扣单元
TS 6.0S 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
-
接地故障保护 (Ig)
设置变更可追溯性
使用 TS 脱扣单元正面上的任何旋转开关更改保护设置可生成以下事件。
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
建议操作 |
|---|---|---|---|---|
|
0x1519 (5401) |
|
保护 |
中等 |
再次调整旋转开关设置。如果再次出现故障,请更换脱扣单元。 |
DIN / DINF 瞬时保护
DIN / DINF 瞬时保护属于内部保护,当短路电流达到断路器的耐受限值时使用。这些保护不可调整,在正常运行条件下一般不会触发。
DIN / DINF 瞬时保护可生成下列预定义事件。
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
建议操作 |
|---|---|---|---|---|
|
0x641D (25629) |
|
脱扣 |
高 |
检查负载并复位设备。 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南