实时测量
简介
TS 脱扣系统可执行下列实时任务:
-
以 RMS 值实时测量下列电流:
-
各相和中性线(如有)的电流
-
接地故障电流
-
-
确定这些电气量的最大值
-
计算当前不平衡
电气量的实时值(无论是测量值还是计算值)每秒钟以额定频率更新一次。
测量值可用性
可通过 EcoStruxure Power Device 应用 NFC 无线通讯获得测量数据。
测量中性线电流
4 极断路器或 3 极断路器(带有 ENCT 接线和配置)可测量中性线电流:
-
对于 3 极断路器,通过在中性线导体上增加电流互感器测量中性线电流。
-
对于 4 极断路器,中性线电流通过系统测量。
中性线电流的测量方法与相线电流的测量方法相同。
测量接地故障电流
接地故障电流根据断路器配置进行计算或测量,方法与相线电流的方法相同,如下表所示。
| 断路器配置 | Ig 接地故障电流 |
|---|---|
|
3P |
Ig = IA + IB + IC |
|
4P |
Ig = IA + IB + IC + IN |
|
3P + ENCT |
Ig = IA + IB + IC + IN (ENCT) |
测量电流不平衡
TS 脱扣系统可计算各相的电流不平衡(3 个数值)。
电流不平衡是平均电流的百分比:
最大值
TS 脱扣系统确定从上次复位到当前时间周期内以下电气量达到的最大 (MAX) 值:
-
相和中性线电流
-
接地故障电流