监测脱扣电路
简介
当 TS 脱扣单元通电时,它提供对下列项目的持续监测:
-
内部脱扣电路
. -
内部互感器连接(内部电流互感器、互感器插头、执行器插头)
. -
断路器脱扣线圈 (MITOP) 到 TS 脱扣单元的连接
.
可用性
TS 2.0S、5.0S 和 6.0S 脱扣单元能够监控 TS 脱扣单元的脱扣电路功能。
工作原理:Ready LED
断路器状态
检测到脱扣电路异常之后,断路器有可能脱扣,也可能不脱扣,具体取决于检测到的异常类型。
脱扣数据及其可用性
TS 脱扣单元记录下列关于脱扣功能的数据:
-
总脱扣次数
-
最近的脱扣原因
脱扣数据可通过下列方法查看:
-
EcoStruxure Power Commission 软件适用于最后 30 个脱扣记录。
-
EcoStruxure Power Device 应用 通过 NFC 通讯使用。
预定义事件
监测脱扣电路可生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
脱扣 |
高 |
|
0x6433 (25651) |
|
脱扣 |
高 |
|
0x1400 (5120) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1402 (5122) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1404 (5124) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1405 (5125) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1406 (5126) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1416 (5142) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1409 (5129) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1518 (5400) |
|
诊断 |
高 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x6433 (25651) |
|
计划更换断路器。 TBC
|
|
0x1400 (5120) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x1402 (5122) |
|
计划更换断路器。 |
|
0x1404 (5124) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x1405 (5125) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x1406 (5126) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x1416 (5142) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
|
0x1409 (5129) |
|
检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好但再次检测到事件,则更换互感器插头或脱扣单元。 |
|
0x1518 (5400) |
|
计划更换 TS 脱扣单元。 |
有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider 现场服务代表。
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南