长延时过流保护(L 或 ANSI 49RMS/51)
简介
长延时过流保护有助于根据实际 RMS 电流防止电缆、汇流排和汇流排线槽过载。该保护单独针对各相和中性线。
此保护功能属于时间性过流热记忆保护。它利用导体的加热和冷却模型以热像形式运行。脱扣之后,保护继续起作用,直至导体完成冷却。
此保护功能也可用于变压器或发电机保护,因为其提供的设置范围非常宽。
可用性
下列设备提供长延时过流保护:
-
TS 2.0 和 2.0S、5.0 和 5.0S 以及 6.0S 脱扣单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
长延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
-
长延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。
- 长延时过流保护针对各相和中性线(如有)单独提供保护。
设置保护
长延时过流保护设置为:
-
Ir:长延时过流保护阈值
-
tr:长延时过流保护时间延迟
可以使用 TS 脱扣单元正面的 Ir 和 tr 旋转开关进行设置。
保护设置和报警设置可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 EcoStruxure Power Device 应用 读取。
设置显示在:
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
EcoStruxure Power Device 应用
设置 Ir 阈值
Ir 阈值设置值根据额定电流 In 而定。
警告 |
|---|
|
火灾危险
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
Ir 阈值 = Ir 设置 x In 额定电流。
Ir 设置值为:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、0.95、0.98、1 和 off。
当电流大于 Isd 或 Ii 时,仅短延时过流保护和瞬时保护起作用。
设置 tr 时间延迟
延时设置对应于冷态条件下 6 x Ir 过载时的脱扣时间。
下表显示了取决于 tr 时间延迟的脱扣时间。
|
tr 设置 |
精度 |
0.5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
10 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -30% |
12.5 s |
25 s |
50 s |
100 s |
200 s |
250 s |
300 s |
400 s |
500 s |
600 s |
|
6 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -20% |
0.5 s1 |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
10 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
|
7.2 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -20% |
0.36 s2 |
0.69 s |
1.38 s |
2.8 s |
5.5 s |
6.9 s |
8.3 s |
11 s |
13.8 s |
16.6 s |
|
1: 精度 0 至 -40% 2: 精度 0 至 -60% |
|||||||||||
预定义事件
该功能生成下列预定义事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x6400 (25600) |
|
脱扣 |
高 |
|
0x6200 (25088) |
|
保护 |
中等 |
|
0x0C07 (3079) |
|
保护 |
中等 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅 事件管理。
保护事件的生成方式如下:
-
保护启动时,生成启动事件。
-
断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x6400 (25600) |
|
检查负载并复位设备。 |
|
0x6200 (25088) |
|
检查负载。 |
|
0x0C07 (3079) |
|
无需任何操作。 |
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
- 配备 TS 脱扣单元的 EasyPact MVS1 断路器 - 用户指南
- 配备 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器 - 用户指南
警告