电源
内部电源
TS 脱扣系统通过内部电流互感器 (CT) 的电流供电。
-
TS 脱扣系统的标准保护功能使用内部电流供电。
-
如果负载电流超过 0.2 In,内部电流互感器为 TS 脱扣系统的全部功能提供电源。这包括:
-
状态栏
-
就绪 LED
-
工作 LED
-
脱扣原因 LED
-
保护功能
-
报警
-
诊断功能
-
内部电池
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
TS 脱扣系统没有供电时,内部电池供电:
-
状态栏
-
就绪 LED
-
脱扣原因 LED
TS 脱扣系统的内部电池可在放电时现场更换。可以在断路器处于分闸或合闸位置以及 脱扣系统受电的情况下进行更换。更换内部电池后,必须立即执行内部电池测试,以检查新电池是否正常工作。
订购 Schneider Electric 商业型号 M012115 新电池。
有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR86279。
在以下条件下,电池寿命为 5 年:
-
环境温度 25°C。
-
每年 2 次脱扣,其中 2 小时内由电池供电 LED。
危险