990-5995E-012

Configurer les contacts d'entrée et les relais de sortie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Contacts et relais.
  2. Activez ou désactivez les fonctionnalités suivantes :
    • État du disjoncteur de batterie externe

    • Déclenchement disjoncteur batterie

    • Backfeed par bypass

    • Statut MBB externe

  3. Appuyez sur la flèche vers le bas et définissez la fonction pour chacun des relais de sortie configurables. Choisissez entre :
    • Désactiver

    • Alarme standard

    • En mode normal

    • Alimentation par batterie

    • Bypass statique

    • Bypass maintenance

    • Output overload (Surcharge en sortie)

    • Ventilateur HS

    • Batterie HS

    • Batterie déconnectée

    • Faible tension batterie

    • Entrée hors tol.

    • Bypass hors tol.

    • EPO activé

  4. Appuyez sur la flèche vers le bas et définissez la fonction pour chacun des contacts d'entrée configurables. Choisissez entre :
    • Désactiver

    • Onduleur ACTIVÉ

    • Onduleur DÉSACTIVÉ

    • Batterie HS

    • Groupe électrogène activé

    • Alarme personnalisée 3

    • Alarme personnalisée 4

    • Désactiver ECO

    • Désactivation forcée onduleur

  5. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?