990-6537E-006

Puesta en marcha del sistema SAI en paralelo desde funcionamiento en derivación de mantenimiento para SAI con cuatro interruptores internos

NOTA: A continuación se muestran procedimientos de inicio genéricos. También puede seguir los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
NOTA: Antes de continuar con los pasos siguientes, asegúrese de que la configuración del sistema en paralelo está correctamente definida y de que las conexiones del cable PBUS están bien colocadas.
  1. Cierre el UIB (si está abierto).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Cierre el MIB y el BIB (si están presentes).
  3. Cierre el UIB.
  4. Cierre el SSIB.
  5. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
  6. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
  7. Cierre el UOB (si está presente).
  8. Repita los pasos 1 a 8 para los demás SAI de un sistema en paralelo.
  9. Cierre el SIB.
  10. Confirme que la autocomprobación del conmutador de derivación estática ha finalizado.
  11. Abra el MBB Ext.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.