990-6537E-006

Apagado del SAI unitario con cuatro interruptores internos para funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. Procedimiento de apagado genérico para el sistema SAI unitario utilizando el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.):
    1. Asegúrese de que el MBB está abierto.
    2. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    3. Cierre el MBB Ext.
    4. Abra el UOB (si está presente).
    5. Abra el SSIB.
    6. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
    7. Abra el UIB.
    8. Abra el MIB y el BIB (si están presentes).
  2. Procedimiento de apagado genérico del sistema SAI unitario con el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (sin MBB Ext.):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    2. Cierre el MBB.
    3. Abra el UOB (si está presente).
    4. Abra el SSIB.
    5. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
    6. Abra el UIB.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.