990-6537E-006

Apagado del SAI unitario con un interruptor interno para funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. Procedimiento de apagado genérico para el sistema SAI unitario utilizando el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.):
    1. Asegúrese de que el IMB está abierto.
    2. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    3. Cierre el MBB Ext.
    4. Abra el UOB (si está presente).
    5. Abra el SSIB (si está presente).
    6. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
    7. Abra el UIB.
  2. Procedimiento de apagado genérico de un sistema SAI unitario que utilizando el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno IMB (sin MBB Ext.):
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    2. Cierre el IMB.
    3. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.