990-6537E-006

Ver la información de estado del sistema

  1. En el menú principal, pulse Estado.
    1. Pulse Entrada para ver el estado.

      Entrada

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de entrada actual entre fase-fase.
      Corriente La corriente de entrada actual de la alimentación de red eléctrica AC por fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia actual de entrada en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de entrada actual entre fase-neutro, en voltios (V).
      Potencia total La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW.
      Potencia La potencia activa (o potencia real) de entrada de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
      Factor de potencia La relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
    2. Pulse Salida para ver el estado.

      Salida

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).
      Corriente La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de salida actual en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).
      Carga El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra la fase con el porcentaje de carga más alto.
      Corriente del neutro* La corriente actual de salida del neutro, en amperios (A).
      Potencia total La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).
      Potencia La potencia activa (o potencia real) de salida de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
      Factor de potencia El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
    3. Pulse Derivación para ver el estado.

      Derivación

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de derivación actual entre fase-fase (V).
      Corriente La corriente de derivación actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de derivación actual en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de derivación actual entre fase-neutro (V).
      Potencia total La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW).
      Potencia La potencia activa actual de derivación de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la media temporal del producto instantáneo de la tensión por la corriente.
      Factor de potencia El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
    4. Pulse Batería para ver el estado.

      Batería

      Medidas La potencia DC actual que se está extrayendo de la batería, en kilovatios (kW).
      La tensión de batería actual (VDC).
      La corriente de batería actual, en amperios (A). Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.
      Temperatura de batería en grados Celsius o Fahrenheit mediante sensores de temperatura conectados.
      Batería La cantidad de tiempo antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado por tensión baja. También muestra el nivel de carga de la batería como porcentaje de capacidad a plena carga.
      La carga de batería actual (Ah).
      Cargador El estado general del cargador (Cargando, Desactivado, Descargando).
      El modo de funcionamiento del cargador (Desactivado, Flotación, Carga rápida).
      La capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI.
    5. Pulse Temperatura para ver el estado.

      Temperatura

      Temperatura ambiente Temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit.
      Temperatura de la batería Temperatura de batería en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura de batería conectados.
    6. Pulse Paralelo para ver el estado.

      Paralelo

      Corriente entrada La corriente de entrada actual de la fuente de alimentación por fase, en amperios (A).
      Corriente derivac. La corriente de derivación actual de fuente de derivación por fase, en amperios (A).
      Potenc tot. salida La potencia total de salida del sistema SAI en paralelo que muestra el porcentaje de carga total y la potencia total de salida, en kW y kVA, del sistema en paralelo.
      Corriente salida La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A).
      Número de SAI redundantes La cantidad actual de SAI redundantes.
      Configuración de redundancia La configuración de redundancia establecida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.