990-6537E-006

Puesta en marcha e incorporación de SAI con un interruptor interno para un sistema en paralelo

Utilice este procedimiento para poner en marcha y añadir un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.
NOTA: A continuación se muestran procedimientos de inicio genéricos. También puede seguir los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
NOTA: Antes de continuar con los pasos siguientes, asegúrese de que la configuración del sistema en paralelo está correctamente definida y de que las conexiones del cable PBUS están bien colocadas.
  1. En este SAI, cierre el UIB (si está abierto).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Cierre el SSIB (si está presente) para este SAI.
  3. Cierre el dispositivo de desconexión de retroalimentación de derivación, si existe, de este SAI.
  4. Cierre los dispositivos de desconexión de batería de este SAI.
  5. Cierre el UOB para este SAI.
  6. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor encendido. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.