990-6537E-006

Aislamiento de SAI unitario con un interruptor interno del sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de las unidades SAI sean capaces de alimentar la carga.
NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor apagado. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
  2. Abra el UOB para este SAI.
  3. Abra el SSIB (si está presente) para este SAI.
  4. Abra los dispositivos de desconexión de batería de este SAI.
  5. Abra el UIB para este SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.