990-6537E-006

Configurar los relés de salida

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el relé de salida que desea configurar.
  2. Configure el Retardo (s) (0 - 60 segundos).
  3. Seleccione los eventos que desea asignar al relé de salida. En cada página, pulse Aceptar para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    NOTA: Es posible asignar varias funciones al mismo relé de salida.
    Alarma común del SAI: la salida se activa cuando existe alguna alarma para el SAI. SAI en modo de mantenimiento: la salida se dispara cuando se abre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB), lo que cambia el SAI al modo de mantenimiento. El SAI no alimenta la carga.
    Alarma informativa del SAI: la salida se activa cuando existe una alarma informativa para el SAI. Fallo externo: la salida se activa cuando el SAI detecta un fallo externo.
    Alarma de advertencia del SAI: la salida se activa cuando existe una alarma de advertencia para el SAI. Ventilador no funciona: la salida se activa cuando uno o más ventiladores no funcionan.
    Alarma crítica del SAI: la salida se activa cuando existe una alarma crítica para el SAI. Tensión de batería baja: la salida se activa cuando la tensión de la batería está por debajo del umbral.
    Alarma común del sistema: la salida se activa cuando existe alguna alarma para el sistema en paralelo. La batería no funciona correctamente: la salida se activa cuando las baterías no funcionan correctamente.
    Alarma informativa del sistema: la salida se activa cuando existe una alarma informativa para el sistema en paralelo. La batería está desconectada: la salida se dispara cuando se han desconectado las baterías o cuando los dispositivos de desconexión de batería están abiertos.
    Alarma de advertencia del sistema: la salida se activa cuando existe una alarma de advertencia para el sistema en paralelo. Sobrecarga de inversor: la salida se activa cuando hay una condición de sobrecarga mientras el SAI está en funcionamiento inversor.
    Alarma crítica del sistema: la salida se activa cuando existe una alarma crítica para el sistema en paralelo. Sobrecarga de salida: la salida se activa cuando hay una condición de sobrecarga mientras el SAI está en funcionamiento inversor o en funcionamiento en derivación.
    SAI en funcionamiento normal: la salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal. Entrada fuera de tolerancia: la salida se activa cuando la entrada está fuera de tolerancia.
    SAI en funcionamiento con batería: la salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería. Derivación fuera de tolerancia: la salida se activa cuando la derivación está fuera de tolerancia.
    SAI en funcionamiento en deriv. estática: la salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación estática forzada o en derivación estática solicitada. EPO activo: la salida se activa cuando se ha activado el apagado de emergencia (EPO).
    SAI en funcionamiento deriv. mantenim.: la salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación interna o externa de mantenimiento.  
  4. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.