990-6537E-006

Añadir, retirar o sustituir un módulo de alimentación

NOTA: El módulo de alimentación se puede sustituir cuando el SAI está en cualquier modo de funcionamiento.
NOTA: Instale siempre los módulos de alimentación comenzando por las posiciones inferiores y hacia arriba.
ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Antes de instalar un nuevo módulo de alimentación, compruebe la configuración de la protección aguas arriba y aguas abajo. Asegúrese de que el SAI está configurado correctamente para la potencia nominal aumentada. Por ejemplo, si el SAI pasa de 200 kW a 250 kW, la elección del tipo de dispositivo de desconexión debe basarse en la potencia nominal de 250 kW.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Almacene los módulos de alimentación a una temperatura ambiente entre -25 y 55 °C, y a una humedad sin condensación entre el 0 y el 95 %.
  • Almacene los módulos de alimentación en su embalaje protector original.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ATENCIÓN
Carga pesada
Los módulos de alimentación son pesados (28 kg) y se necesitan dos personas para levantarlos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Retire un módulo de alimentación:
    1. Coloque el interruptor de activación del módulo de alimentación en posición OFF (abierto).
    2. Retire los tornillos en los lados del módulo de alimentación.
    3. Extraiga el módulo de alimentación hasta la mitad. Un mecanismo de bloqueo impide extraer completamente el módulo de alimentación. Libere el bloqueo presionando el botón de desbloqueo en el lado izquierdo del módulo de alimentación.
    4. Retire el módulo de alimentación.
    5. Si no se va instalar un módulo de alimentación de repuesto: Instale una placa de relleno delante de la ranura del módulo de alimentación vacía.
    6. En el menú principal, seleccione Estado > Módulos alimentación. Pulse el icono del módulo de alimentación que corresponda al módulo de alimentación que ha retirado; a continuación, haga clic en Confirmar desconexión.
      NOTA: Este paso solo es necesario para retirar un módulo de alimentación; no es necesario para instalarlo o añadirlo.
  2. Instale/añada un nuevo módulo de alimentación:
    1. Retire la placa de relleno de la ranura vacía del módulo de alimentación. Guarde la placa de relleno para usarla en el futuro.
    2. Inserte el módulo de alimentación en la ranura.
    3. Vuelva a colocar los tornillos en los lados del módulo de alimentación.
    4. Coloque el interruptor de activación del módulo de alimentación en posición ON (cerrado).
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Todas las ranuras del módulo de alimentación deben tener instalado un módulo de alimentación o una placa de relleno.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.