990-6537E-006

Buscar los números de serie

  1. En el menú principal, pulse Acerca de.
  2. Anote el número de serie del armario del SAI y téngalo a mano cuando contacte con el servicio de atención al cliente.
    NOTA: Si la pantalla no está disponible, abra la puerta frontal para localizar el número de serie del SAI en una etiqueta de identificación debajo de SERIAL:.

    Ejemplo de etiqueta de identificación para SAI

  3. Pulse la flecha para ir a las siguientes páginas, anote los números de serie de la pantalla y las tarjetas de administración de red, y téngalos a mano para el servicio de atención al cliente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.