990-6537E-006

Modos del SAI

Funcionamiento normal

En el funcionamiento normal, el SAI proporciona alimentación acondicionada a la carga.

Funcionamiento con batería

Si se interrumpe el suministro de red, la batería garantiza un suministro ininterrumpido a la carga crítica durante el funcionamiento con batería.

NOTA: Cuando la batería suministra la potencia al SAI y no se dispone de fuentes de suministro por red: si desconecta la alimentación suministrada por la batería, antes de volver a conectar la alimentación de la batería al SAI debe esperar a que todos los módulos de alimentación del SAI se hayan apagado por completo.

Funcionamiento en derivación estática solicitada

Es posible transferir el SAI al funcionamiento en derivación estática solicitada mediante un comando enviado desde la pantalla. Durante el modo de funcionamiento en derivación estática solicitada, la fuente de derivación se ocupa de alimentar la carga. Si se detecta un fallo, el SAI se transfiere al funcionamiento normal o al funcionamiento en derivación estática forzada. Si se produce una interrupción en el suministro eléctrico de la red durante el funcionamiento en derivación estática solicitada, el SAI se transfiere al modo de funcionamiento con batería.

Funcionamiento en derivación estática forzada

El SAI está en el modo de funcionamiento en derivación forzada si ha detectado un estado que impide el funcionamiento en el sistema y solicita el funcionamiento en derivación estática o porque el usuario ha pulsado el botón inversor OFF en el SAI. Durante el modo de funcionamiento en derivación estática forzada, la fuente de derivación se ocupa de alimentar la carga.

NOTA: Cuando el SAI está en funcionamiento en derivación estática forzada, las baterías no están disponibles como fuente de alimentación alternativa.

Funcionamiento en derivación interna de mantenimiento mediante el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB) (para SAI con un interruptor interno)

Cuando el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB) está cerrado, el SAI pasa al funcionamiento en derivación interna de mantenimiento. La carga se alimenta mediante el suministro no acondicionado de la fuente de derivación. El servicio y la sustitución se pueden realizar en los módulos de alimentación y el módulo del conmutador de derivación estática durante el funcionamiento en derivación interna de mantenimiento a través del dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB). El dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB) solo se puede usar en sistemas unitarios sin dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento.

NOTA: Cuando el SAI está en funcionamiento en derivación interna de mantenimiento, las baterías no están disponibles como fuente de alimentación alternativa.

Funcionamiento en derivación interna de mantenimiento mediante el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) (para SAI con cuatro interruptores internos)

Cuando el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado, el SAI pasa al funcionamiento en derivación interna de mantenimiento. La carga se alimenta mediante el suministro no acondicionado de la fuente de derivación. El servicio y la sustitución se pueden realizar en los módulos de alimentación y el módulo del conmutador de derivación estática durante el funcionamiento en derivación interna de mantenimiento a través del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB). El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) solo se puede usar en sistemas unitarios sin dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento.

NOTA: Cuando el SAI está en funcionamiento en derivación interna de mantenimiento, las baterías no están disponibles como fuente de alimentación alternativa.

Funcionamiento en derivación externa de mantenimiento a través del dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.)

Cuando el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.) está cerrado en el panel o el armario de derivación de mantenimiento externo o la aparamenta eléctrica de terceros fabricantes, el SAI pasa al modo de funcionamiento en derivación externa de mantenimiento. La carga se alimenta mediante el suministro no acondicionado de la fuente de derivación. El servicio y la sustitución se pueden realizar en todo el SAI durante el funcionamiento en derivación de mantenimiento externo a través del dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.). Para obtener más información, consulte Apagado del SAI unitario con un interruptor interno para funcionamiento en derivación de mantenimiento y Apagado del sistema SAI en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento para SAI con un interruptor interno.

NOTA: Cuando el SAI está en funcionamiento en derivación externa de mantenimiento, las baterías no están disponibles como fuente de alimentación alternativa.

Funcionamiento en derivación estática en espera

El modo de derivación estática en espera solo se aplica a unidades SAI individuales en los sistemas en paralelo. El SAI entra en el modo de derivación estática en espera si no puede entrar en funcionamiento en derivación estática forzada y el resto de las unidades SAI del sistema en paralelo pueden soportar la carga. En este modo, la salida del SAI específico está desactivada. El SAI se transfiere al modo de funcionamiento preferido de manera automática lo más pronto posible.

NOTA: Si el resto de las unidades SAI no puede soportar la carga, el sistema en paralelo se transfiere al modo de funcionamiento en derivación estática forzada. En tal caso, el SAI en funcionamiento en modo de derivación estática en espera se transfiere al funcionamiento en derivación estática forzada.

Prueba de batería

El SAI está en el modo de prueba de batería cuando está realizando una autocomprobación o una calibración de autonomía de batería.

NOTA: Si se interrumpe el suministro de red o hay una alarma crítica, se detendrá la prueba de batería. El funcionamiento normal del SAI se reanudará una vez que haya vuelto el suministro de red.

Modo ECO

El modo ECO permite configurar el SAI para usarlo en derivación estática solicitada (con la carga suministrada a través de la derivación) como modo de funcionamiento preferido en determinadas circunstancias. Si se detecta un fallo (tensión de derivación fuera de tolerancia, tensión de salida fuera de tolerancia, etc.), el SAI cambia de inmediato al funcionamiento normal o en derivación estática forzada. La ventaja principal del modo ECO es una reducción en el consumo de energía eléctrica. Si se interrumpe el suministro de red, el SAI se transfiere al funcionamiento con batería para permitir un suministro ininterrumpido de la carga. Las baterías se cargan cuando el SAI está en el modo ECO.

NOTA: El modo ECO no es compatible con el sistema en paralelo.

Modo apagado

El SAI no suministra alimentación a la carga. Las baterías están cargadas y la pantalla encendida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.