990-6537E-006

Configurar los contactos de entrada

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el contacto de entrada que quiera configurar.
  2. En la lista desplegable, seleccione una función para el contacto de entrada seleccionado:
    Ninguna: no hay ninguna acción asignada a este contacto de entrada. SAI alimentado por grupo electrógeno: entrada para indicar que el SAI está alimentado por un generador. También debe seleccionar la reducción en la corriente de carga de la batería mientras el generador alimenta el SAI. Configure la Potencia de carga de batería durante suministro con grupo electrógeno en 0 % (sin carga de las baterías) o 100 % (carga completa de las baterías). La opción Potencia de carga de batería durante suministro con grupo electrógeno solo puede seleccionarse para esta función.
    Fallo de conexión a tierra: entrada para indicar que existe un fallo de conexión a tierra. La ventilación de la sala de baterías no funciona: entrada para indicar que la ventilación de la sala de baterías no funciona. Cuando la entrada esté activa, se apagará el cargador de la batería.
    Definido por usuario 1: entrada de uso general. La supervisión de batería externa detectó error: entrada que indica que la supervisión de batería externa ha detectado un fallo. Si la entrada está activada, el SAI emitirá una alarma (ninguna otra acción).
    Definido por usuario 2: entrada de uso general. Supervisión almacenam. energía externa detectó fallo leve: entrada que indica que la supervisión de almacenamiento de energía externa ha detectado un fallo leve.
    La señal externa apaga el cargador: cuando la entrada esté activa, se apagará el cargador. Supervisión almacenam. energía externa detectó fallo grave: entrada que indica que la supervisión de almacenamiento de energía externa ha detectado un fallo grave.
    Modo de alta eficiencia desactivado: si esta entrada está activada, el SAI no podrá entrar en modo de alta eficiencia (Modo ECO) o saldrá de cualquier modo activo de alta eficiencia.  
  3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.