990-6537E-006

Sustituir la pantalla

NOTA: La pantalla se puede sustituir cuando el SAI está en cualquier modo de funcionamiento.
  1. Abra la puerta frontal.
  2. Desconecte los cables de la pantalla.
  3. Quite el soporte de fijación de la pantalla extrayendo los seis clips en los lugares indicados. Afloje completamente los tornillos de fijación de los clips con un destornillador Phillips y retire los clips.
  4. Instale la pantalla de sustitución y fíjela con el soporte de fijación y seis clips. Vuelva a conectar los cables.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.