990-6537E-006

Ver la configuración de la solución de baterías

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La configuración de las baterías debe realizarla personal cualificado con conocimientos sobre baterías, configuración de baterías y las precauciones correspondientes.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > Batería.
  2. Pulse Configuración gral. para los parámetros de batería siguientes:
    Presencia de disyuntores de batería Indica la presencia de dispositivos de desconexión de batería (BB1, BB2, BB3 y BB4). Si el valor es Sí, indica que hay un dispositivo de desconexión de batería presente en el sistema SAI. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Advert. tiempo auton. bajo (s) Configura el nivel crítico del tiempo de autonomía restante en segundos que activará la advertencia de tiempo de autonomía bajo.
    Capacidad de carga (%) Configura la capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI.
    Monitorización de la temperatura Indica si se ha habilitado la supervisión de la temperatura. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Sensor de temperatura n.º 1/Sensor de temperatura n.º 2/Sensor de temperatura n.º 3/Sensor de temperatura n.º 4* Indica la presencia de sensores de temperatura. Solo configurable por el técnico de campo de Schneider Electric.
    Umbral mínimo (°C)/
    Umbral mínimo (°F)*
    Configura la temperatura mínima aceptable de la batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por debajo de este límite activarán una alarma.
    Umbral máximo (°C)/
    Umbral máximo (°F)*
    Configura la temperatura máxima aceptable de la batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por encima de este límite activarán una alarma.
    Interv prueba cada

    Configura la frecuencia con la que el SAI debe realizar una autoprueba automática de batería.

    Día de sem. de prueba

    Configura el día de la semana en el que debe ejecutarse la prueba automática de batería.

    Hora ini. Prueb. (hh:mm)

    Configura la hora del día a la que debe ejecutarse la prueba automática de batería.

    Modo autoprueba manual de la batería

    Selecciona el modo de autoprueba manual de batería.

    Límite de tiempo (minutos)

    Configura el tiempo máximo de la autoprueba manual de batería en modo voltaje/tiempo.

    Configuración de Límite de tensión en modo autoprueba

    Configura el voltaje mínimo de la autoprueba manual de batería en modo voltaje/tiempo.

    • Rango de baterías de plomo ácido: 1,7 – 2,3 V

    • Rango de baterías de litio: 3,5 – 4,1 V

  3. Pulse Config. específica para ver estos parámetros.
    NOTA: Estos parámetros solo puede configurarlos Schneider Electric Service.
    Punto medio Batería conectado Indica si está conectado un punto medio de batería.
    Deshabil superv temper Indica si se ha habilitado la supervisión de temperatura.
    Permit carga rápida Indica si se permite la carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.
    Permitir desc. prof. baterías Indica si se permite la descarga profunda de las baterías. Esta función permite descargarlas a un nivel de tensión incluso más bajo que el valor normalmente recomendado en el funcionamiento con batería. Tenga en cuenta que esto puede dañar las baterías.
    Habilitar desconexión autom. baterías Indica si se ha deshabilitado la desconexión automática de las baterías. Cuando la salida del SAI está apagada y no hay posibilidad de cargar las baterías, esta función disparará los dispositivos de desconexión de batería para evitar la descarga profunda después de un periodo de:
    • Dos semanas o

    • 10 minutos con la tensión de celda de la batería por debajo del nivel de apagado por batería baja.

    Capacidad de batería por bloque (Ah) Indica la capacidad de batería por bloque de baterías en amperios hora para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Núm. cadeas de baterías en paralelo Indica la cantidad de cadenas de baterías conectadas en paralelo para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Número de bloques de baterías por cadena Indica el número de bloques de batería por cadena de baterías.
    Número celdas batería por bloque Indica el número de celdas de batería por bloque.
    Tensión DC por celda de batería (V) Indica la tensión de flotación.
    La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática.
    Indica la tensión de carga rápida.

    La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.

    Duración de carga (s) Indica la duración (en segundos) de la carga de flotación y la carga rápida.
    Tensión DC de apag. por cel/ bat (V) Indica el nivel de tensión por celda de batería para cuando se debe apagar la batería.
    Temperatura nominal (°C)/
    Temperatura nominal (°F)
    *
    Indica la temperatura nominal.
    Corriente de carga Indica la corriente de carga.
    NOTA: Las baterías de litio no admiten carga rápida. Las configuraciones para la carga rápida no son válidas para las baterías de litio.
    NOTA: Las baterías de litio personalizadas no son compatibles.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.